This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24091:从 BQ24091查询 NTC。

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213289/bq24091-ntc-inquiries-from-bq24091

器件型号:BQ24091

您好、TI 专家

客户正在审查 BQ24901、并推荐供应商和 NTC 的器件型号。

BQ24091的数据表中包含以下信息。

即使您搜索10k NTC 并从同一供应商(SEMITEC 或 Mitsubishi)购买、也很难找到100K NCT 的 β= 3370值器件。

通常、随着 NTC 的电阻值增加、β Ω 值也会增加。
β Δ T = 3370是100K NCT 中的拼写错误吗?

您能否确认数据表中列出的100K NCT 中 β= 3370值的 NTC 的供应商、器件型号等?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、  

    团队成员将对此进行调查、并在本周与你联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Grady、

    该器件最初设计的 Beta 值为3370。 我建议您找到一个具有最接近 β 值的 NTC 热敏电阻、然后使用外部电阻进行补偿。 这里是一份应用手册、介绍了如何计算补偿电阻的值。 您可以在第1.3节中找到公式。 如果您在实施过程中需要任何帮助、请告诉我!

    www.ti.com/.../sluaaj8.pdf

    此致!

    猎人亚当斯