This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:最大 负载电流支持

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213731/lm3489-max-load-current-support

器件型号:LM3489
主题中讨论的其他器件:LM25149

此 降压控制器支持的最大负载电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    查看产品文件夹可以看到、该器件的 IOUT 最大值似乎为4A。

    如果您对更高电流的控制器感兴趣、或许可以了解 LM25149。

    此致、

    吉米