This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:寻求降低 EMI 的建议

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213780/bq24770-asking-for-advise-to-reduce-emi

器件型号:BQ24770

您好、

我的客户正在设计 BQ24770、他们面临 EMI 问题。 目前、它们使用800kHz 的 Fsw、在73.3M 或73.4MHz 下 EMI 结果不佳。  

在这种情况下、您可以回顾我的以下问题吗?

问题1: 对于3.3uH 电感器下的开关频率、您有何建议? 降低还是升高更好?

问题2.  是否可以在 BQ24770的 SW 节点(电感器之前)添加缓冲器?

如果有更好的方法来降低 EMI、请告诉我。

  • 4节(16.8V)
  • 最低系统电压:16.8V
  • 适配器电压:19V

Thnaks,

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    Unknown 说:
    q1. 对于3.3uH 电感器下的开关频率、您有何建议? 降低还是提高?

    如果使用3.3uH 电感器、我建议开关频率在600kHz 到800kHz 之间。  

    Unknown 说:
    Q2.  是否可以在 BQ24770的 SW 节点(电感器之前)添加缓冲器?

    可以、可以在  SW 节点处添加一个缓冲器。

    Unknown 说:
    如果有更好的办法来降低电磁干扰、请告诉我

    在 SW 节点添加缓冲器应可减少 部分 EMI、另一种选择是在电感器上添加 π 型滤波器、以减少 EMI。 TI 还在线提供了许多有关降低 EMI 的方法的文档。

    此致、  

    克里斯蒂安