This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:OTG 电压调节精度对应的负载电流

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213748/bq25730-load-current-for-otg-voltage-regulation-accuracy

器件型号:BQ25730

很好的早晨!

为  V OTG_REG_ACC 参数在数据表第12页的"电气特性"表中显示为- 4%...+3.5% 对于对应于标称5V OTG 电压的 REG0x07/06 ()=0x09C4H 设置。

这将在整个工作温度范围内转换为4.8...5.175V 的电压范围。

我们测得的电压将略高于此值:室温下约为5.28V。 不过、该值是在空载条件下测量的。 如果我们增加几毫安的负载、那么 OTG 电压在预期范围内急剧下降。

要将器件拉至灌电流器件时 -4%...3.5% 限制是否有效? 我怀疑这些数字是指"空载"情况。

非常感谢、期待您的回复。

此致、

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristian:

    由于 PFM、在轻负载运行时电压调节可能会略有变化。

     进入 PFM 的输出电流 条件在不同的运行条件下会有所不同。 解决此问题的一种方法是、在知道输入和输出电压条件的情况下、具有固定的最小负载(例如带有用于限制电流的串联电阻器的 MOSFET)、只有在启用 OTG 模式时才会开启。

    谢谢。