This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62595:抖动和振铃问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210134/tlv62595-jitter-and-ringing-problems

器件型号:TLV62595
主题中讨论的其他器件:TPS62827

您好!

TLV62569:负载电流值-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

如前所述、附件是客户端的布局文件。

请帮助支持,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    您可以尝试在输出中再添加1个22 uF 的输出电容器、以查看抖动是否减小。  2个22uF 电容器可能无法提供足够的有效电容。  您是否还能分享这些电容器的器件型号?

    我没有看到附件中的布局。  您是否打算连接它?

    EVM 在同一测试中是否能正常工作?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉,添加附加文档。

    我需要与客户沟通其他问题,谢谢!

    e2e.ti.com/.../TLV62569DBV_2D00_20230327.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送布局。

    从输入电容器到 IC GND 引脚的返回路径很长(通过过孔)、比 EVM 上的路径更长。  他们是否可以尝试在 IC 和电感器之间、就在 IC 的 VIN 和 GND 引脚之间添加一个22uF 电容器?  这是在 EVM 上完成布局的方法。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的支持!

    我已将其发送给客户进行更改测试。

    附件中添加了测试设备和方法。

    e2e.ti.com/.../TLV62569DBV_2D00_20230328.docx

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢分享他们的设置。   EVM 在同一测试中是否能正常工作?

    他们是否可以尝试在 IC 和电感器之间、就在 IC 的 VIN 和 GND 引脚之间添加一个22uF 电容器?  

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    客户没有 TLV62595DMQR EVM、但具有 TPS62827 EVM。 这两个芯片是引脚对引脚兼容的。

    同时、测量产品铭牌上的 TLV62569DBV 以进行比较。

    随附的文档提供了相关的测试图。

    e2e.ti.com/.../TLV62569DBV_2D00_20230331.docx

    感谢您的支持~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您测量 TPS62827 EVM。  客户是否可以接受这些结果?

    因此、我们需要确定 EVM 与其电路板有何差异。  一个差异是输入电容器的放置。  他们应在其电路板上的 IC 旁边添加一个输入电容器、看看这是否会改善抖动。

    另一种可能的差异是总输出电容量、该电容量未包含在它们的 EVM 测试设置中。  在原理图其他页上的0.9V 电源轨上还有多少额外电容?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Chris,

    将 TPS62827EVM-036 EVM 连接到客户的产品板后、软件抖动会减少。

    请帮助了解提供了哪些解决方案。 更新了附件。

    e2e.ti.com/.../TLV62569DBV_2D00_20230406.docx

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 EVM 为其电路板供电。  由于它运行得更好、因此 PCB 布局主要是造成差异的原因。  他们应重新布置 PCB 布局、将输入电容器靠近 IC 的引脚、如在 EVM 上所做的那样。

    克里斯