This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:0x16 BatteryStatus ()->init 位

Guru**** 2598405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213452/bq78350-r1a-0x16-batterystatus---init-bit

器件型号:BQ78350-R1A

当执行 BatteryStatus()时。 INIT 位被复位?

TRM 提到初始化处于非活动状态的时间。 但是,我找不到任何关于它实际上意味着什么的进一步信息。

同时、ManufacturerAccess () 0x0054 OperationStatus 初始化可能相关、甚至是相同的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BatteryStatus()。 复位后清除 INIT。

    重置后,电量监测计将执行启动过程,并且主机 uC 可以通过 BatteryStatus ()进行检查。 INIT 或 OperationStatus。 如果此过程已完成、则初始化。

    OperationStatus。 当固件启动时设置为右位、在完成启动过程时清除 INIT (BatteryStatus ())。 此时将设置 INIT,因此 BatteryStatus()。 init 与 OperationStatus.init 基本相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的及时响应。  

    我的电池中的两个 INIT 位的屏幕截图:

    TRM 信息:

    我对 TRM 的理解是、INIT 位在两种情况下应该相同。 Set ->初始化已激活。

    但是、您解释过它们实际上具有相反的极性。 根据您的解释、我将不再怀疑初始化过程中有什么东西卡滞。

    TRM 中更多的信息可以说明 INIT 寄存器位是如何变化的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于对固件源代码的检查、位的极性绝对相反。 我将向内部团队通报 TRM 的情况。