This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:电压读数不正确

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213365/bq76930-voltage-readings-are-not-correct

器件型号:BQ76930

您好、团队成员:

我在8节锂离子电池系统中使用 BQ76930。 每个电芯的电压读数有时会不正确。

从万用表测得的读数约为4.2V、而得到的读数如下所示。

电池芯0:4190
电池芯1:4219
电池芯2:4194
电池芯3:4202
电池芯4:4193
电池芯5:4205
电池芯6:3634
电池芯7:4769

这只发生了很短的一段时间,后来,它仍然正常。

导致电池6和电池7读数缠绕的原因可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    造成这种情况的一个常见原因是电芯输入引脚上的 RC 时间常量较大(尤其是在启用电芯平衡的情况下)、导致稳定时间较长。 但是、我看到它仅发生在最高的两个电芯上。  

    您如何读取电池电压? 您是否在使用我们的 GUI? 另一个常见原因是在两个单独的事务中读取电池电压的高字节和低字节、从而导致读数发生变化。 作为块读取同时读取这两个字节不应引起这个问题。

    请分享您的原理图以进一步了解该原理图。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的答复。

    读数在连接到 bq76930的 MCU 上捕获。 会一次性连续读取10节电池电压寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dazhuang:

    1电芯1 Cc 电容器也应以 GND 为基准。 请参阅下面的



    上面的蓝色圆圈是需要注意的关键连接。 您的原理图在大多数情况下看起来都很好。

    电芯6和电芯7是否总是显示异常读数? 是否会在器件启动时发生?  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dazhuang:

    我很高兴你能够解决这个问题。

    您能否说明问题得到了什么修复? 这样、我们就可以跟踪要查找的常见问题。

    此致、
    何塞·库索