This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:5V 3A 拉电流电源路径

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211478/tps25750-5v-3a-source-power-path

器件型号:TPS25750

1.在用作5V/3A 电源时、电源是否可以通过顶部电源路径?

2.当仅用作接收端口时,PP5V 是否可以浮动。 在客户的系统中、 无需使用和信号传输5A 电缆。 只传输3A 功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了,、您能否对 ADCIN1/2电压值真值表进行说明?

    我在数据表中没有找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    我将在3月31日之前给出答案。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 I2C,μ A 之外、1.8V 电压是否可以? 因为客户系统 CPU 的 I2C 电压电平为1.8V。 他们不想再使用另一个电压电平位移。

    您可以帮助回答这4个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在4/3、EOB 制的基础上回答您的4个问题。  

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮帮我。

    四个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在充当供电方时、5V 合约需要 PP5V、因为它为插头方向电路和 PPHV 栅极驱动器供电。

    2.在仅灌电流应用中,如果 PP5V 未使用,则将其短接至地。

    3.  

    4. 1.8V 逻辑适用于 I2C。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户使用此配置、如图所示。

    1.但似乎不符合"7"的要求。  对吗?

    客户在纯接收路由器系统中使用 TPS25750、该系统依靠 USBC 端口/45W 最大功率的电源。

    2.您能推荐配置吗? AlwaysEnableSink 或 NegotiateHighVoltage 或 SafeMode?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.客户的 ADCIN1设置解码为"6"、 ADCIN2设置解码为"6"、这不是有效配置。

    2.我建议他们使用 AlwaysEnableSink。