This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:TPS56120是否可在100mA 负载下实现-2.5输出?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212357/tps561201-whether-tps56120-can-achieve--2-5-output-in-100ma-load

器件型号:TPS561201

大家好、

TPS56120是否可以满足以下客户要求?

  • 5V 输入
  • -2.5V 输出
  • 100mA 负载

示意图已附在附件中、提前感谢您的帮助、您还可以帮助查看一下吗?

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    此器件可支持负输出。  

    但您的 SCH 需要添加一些外部器件来实现 UVLO。  

    请参阅此参考设计。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-050053

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    感谢你的帮助。 我想进一步确认一下: 负输出是否需要 UVLO? 您是指以下部分吗?

    BTW、客户的原理图还有其他问题吗?

    [/报价]

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我的同事将在明天之前给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    通常、 所有直流/直流系统都需要 UVLO 功能。 因为用户不希望转换器在输入电压低于某个范围时具有输出。 而对于其他人、此功能实际上是由您的应用要求决定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai、Zixu:

    非常感谢您的帮助。

    我是否应该假设客户的原理图没有什么错误(UVLO 电路除外)? 如果是,我可以回答他的结论。

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这里没问题。