This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML-SP:瞬态电压容差

Guru**** 2647505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM117HVQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213591/lm117hvqml-sp-transient-voltage-tolerance

器件型号:LM117HVQML-SP

我在一个应用中、LM117HVQML-SP 会检测到短瞬态电压超过器件的绝对最大额定值。  该器件可能会看到44V 的输入、最大值为10usec。  这将是一次性事件。  这会导致器件出现任何过载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM117 高压 QML-SP 的额定电压高达60V、因此44V 输入不会是问题。 如果您谈论的是LM117QML-SP (额定电压为41.25V)、那么 HV 器件将是一个很好的选择。

    谢谢。

    莎拉