This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:TPS62816稳压器的内部开关 MOSFET 的上升和下降时间

Guru**** 2283820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212968/tps62816-q1-rise-and-fall-time-of-internal-switching-mosfet-of-tps62816-regulator

器件型号:TPS62816-Q1

您好!

我正在计算 IC TPS62816稳压器的功率损耗。 我需要内部开关 MOSFET 的上升和下降时间。 您能提供这方面的信息吗?或者您也可以分享我们从中获取的波形。

例如: LMR16006Y-Q1:内部开关 MOSFET 的上升和下降时间-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulafza:

    我建议使用 Webench 模型计算功率损耗。 模型将有助于 通过选择外部元件来计算该值。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanvee

    感谢您的答复。  

    在本例中、我们已经准备好了原理图、因此我们将检查最坏的情况。 因此、我们需要内部开关 MOSFET 的上升和下降时间值来输入以下公式。 请提供这些值。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulafza:

    感谢您的讲解。

    我将在明天提供数据。

    此致、

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulafza:

    请找到在输入电压为3.3V;输出电压为1.8V 时测得的上升下降时间。

    此致、

    Tanvee