This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:PSpice 模型

Guru**** 2522350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213516/lm3644-pspice-model

器件型号:LM3644
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

大家好、

我正在寻找 LM3644的仿真模型。 我们是否有可用于 TINA 的 PSpice 的方法? 我在 TI.com 中找不到可用内容。 我想知道你们身边是否有可用的工具。

或者、是否有任何具有可用模型的类似器件可以在我们没有适用于 LM3644的模型时使用?

谢谢!

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    抱歉、我们没有 LM3644 (或类似器件)的仿真模型。 客户可以根据需要使用 EVM 进行评估。

    客户是否有任何问题促使他们想要进行仿真?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    客户正在设计一个 FPGA 代码 、以 通过 I2C 寻址 LM3644电路以及 TCA9548A。

    我还想更正我的请求、SPICE 模型似乎不是他们需要的。 我们是否有适用于这些器件的 Verilog/VHDL?  

    谢谢!

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    很抱歉、这些器件没有 Verilog / VHDL。

    Br、

    周老师