请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR43610-Q1 主题中讨论的其他器件: LM61480-Q1
您好、TI!
我们来检查 LMR43610-Q1的输入范围、是否存在持续到瞬态的 VIN 规格 、如 数据表中的 LM61480-Q1列表? 谢谢你。
LM61480-Q1数据表位于第6页:
(2)在≤0.01%的占空比下、此引脚可维持最大42V 的持续时间≤100ms。 在该器件的整个寿命内可以维持36V。
非常感谢、
P·吴