This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:您能帮助提供相关规格吗? VIN 在多大程度上承受瞬态?

Guru**** 2515780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610-Q1, LM61480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213718/lmr43610-q1-could-you-please-help-to-provide-the-spec-of-vin-sustain-to-transient

器件型号:LMR43610-Q1
主题中讨论的其他器件: LM61480-Q1

您好、TI!

我们来检查 LMR43610-Q1的输入范围、是否存在持续到瞬态的 VIN 规格 、如 数据表中的 LM61480-Q1列表? 谢谢你。

LM61480-Q1数据表位于第6页:

(2)在≤0.01%的占空比下、此引脚可维持最大42V 的持续时间≤100ms。 在该器件的整个寿命内可以维持36V。

非常感谢、

P·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     数据表中的 LM61480-Q1列表中没有持续到瞬态的 VIN 规格。

    您可以  在下面看到 LMR43610-Q1的输入范围、绝对最大 输入电压为直流42V。

    如果您关心 瞬态电压 干扰、最好在输入端施加 TVS、或选择高输入电压范围的降压转换器。

    谢谢  

    科林