This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:提供输出电压波形的信息

Guru**** 2514455 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213696/lp5030-provide-information-of-output-voltage-waveform

器件型号:LP5030

大家好、

客户有一些问题、这是本视频系列的

我正在使用 LP5030 (LED 驱动器)驱动 LED、但数据库中有输出电流波形的测量波形、但输出电压波形没有测量波形、因此我要查询。 我测量了 OUTX 的输出电压波形、如下所示。 在 PWM 控制下、它不会下降到0V。 有什么问题吗? 为什么不降至0V?

 CH1 (黄色)为 LED 工作时的输出 OUTX 端子电压波形

请帮帮您

。 谢谢、此致、 薇薇安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    很高兴听到您的声音、在照明开启期间电压不会下降到0、因为它将在 Vout=Vled - Vf 左右。  

    Vled 是 LED 电源电压

    Vf 是 LED 的正向电压

    谢谢!