This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:VIN 电流规格

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208755/tps628501-q1-vin-current-specification

器件型号:TPS628501-Q1

团队、您好!

我们的客户有以下问题:

"为了执行模块的电流消耗,我想请您向 我们提供 VIN 引脚上的最大电流。 我在数据表中找不到此数据"

非常感谢

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    感谢您联系我们。

    任何集成降压转换器的输入电流随输入电压、输出电压、最大输出电流和温度而变化。 您能否向您的客户询问测试条件、以便我们检查可能的最大输入电流?  

    顺便说一下、您是否附加了一个文件? 我无法打开它。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    只是温柔的提醒。 我无法查看附加的文件。 您可以重新发送它吗? 客户应用条件是什么(Vin、Vout、Iout_max 和环境温度)?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel 中不包含图片。 似乎包装盒中有问题。 我还在等待客户反馈。 J·布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    好的、明白。 请将任何更新发布在我的网站上。

    此致、

    Excel