This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891:VLEDR 和 VLEDG/B

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891, LP5891EVM, LP5891Q1EVM, LP5890EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213358/lp5891-vledr-and-vledg-b

器件型号:LP5891
主题中讨论的其他器件:、、 LP5890EVM

大家好、

 

数据表中提供了四器件可堆叠连接的设置示例、其中 VLEDR 和 VLEDG/B 分开。 您能告诉我们为什么分开?

 

表8-1显示了 VR/B 的示例值高于 VG。 因此、我假设 VRA/B 所需的电压(VF)高于 VG。 但 LP5891具有用于 VB/G/R 的恒流源。

是否可以使用串联电阻器为 VB/G/R 连接相同的电压线? 在这种情况下、VR 线路上的电阻值将更高。

 

该 EVM 可选择 VR=5V 或3.3V、其中 VG = 5V、VB = 5V。 它没有用于限制电流的电阻器。

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    • 通常、红色/绿色/蓝色 LED 具有不同的正向电压。 这就是我们为红色/绿色/蓝色 VG 设计单独电源引脚(VR/LED/VB)的原因、因为用户可以分别使用适当的电压源提供不同颜色的 LED、从而减少电流源上的压降。 这将 减少电流源上的功率损耗、从而提高系统功效。
    • 通常、 绿色和蓝色 LED 的正向电压高于红色 LED 的正向电压。 绿色和蓝色 LED 具有相似的正向电压、并且它们可以由同一电源轨供电。 红色 LED 可以由具有较低电压的电源轨供电、并且如果满足所有要求、则可以与 VCC 共享电源轨。 这正是我们在 数据表中的第8.2.1节"设计要求"中所执行的操作。
    • 不要为 VR/VB/ VG 连接串联电阻。 这可能会导致电源不稳定并导致大功率损耗。 如数据表中所述、LED 电源电压的纹波必须小于其标称值的5%。
    • 只要电流源上过多的功率损耗不会导致任何热问题、VG 就可以为 VR/VBS/PVB 连接同一个电源轨(例如、3.8V)。
    • 对于 LP5890EVM/LP5891EVM/LP5891Q1EVM、我们设计跳线 J7以允许用户为 VR 选择不同的电源轨。 因此、他们可以 在不同的 电源方案下评估器件。
    • 您可以参考  数据表中的第9节"电源推荐"以及本[FAQ]中的[Q5] 

    此致、

    周老师