This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:FPWM 模式下的最大和最小占空比

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010, TPS61033
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210602/tps631010-maximum-and-minimum-dutycycle-in-fpwm-mode

器件型号:TPS631010
主题中讨论的其他器件: TPS61033

您好!

查找强制 PWM (FPWM)模式下 TPS631010的最小和最大占空比。 或开关的最短导通时间。
在2022年12月的数据表中找不到、漏掉了吗?

转换器要从3.2V 升压至3.6V 并具有 FPWM 的低噪声行为。 这@低侧开关为11.1%占空比或55.5ns 导通时间 Δ Σ 2MHz。
强制 PWM 模式的限制有多大、器件在达到这些限制时的行为是怎样的。 即使引脚 MODE 设置为高电平、它是否切换到 PFM?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS631010的模式转换与占空比无关。

    我想我知道您担心在降压/升压模式下会有更大的噪声、对吧?  如果是这样、应该可以如下图所示。 在升压和降压升压模式下几乎相同的输出噪声。

    这是一个线路扫描测试、输出电压为3.3V、在此扫描期间、器件将进入降压、降压/升压和升压模式。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、存在误解。
    我的电压为:
    输入电压3.2V
    输出电压3.6V

    该器件不仅能够在升压和降压/升压之间转换。
    它还可以在省电模式和通过引脚"MODE"选择的强制 PWM 之间转换。
    这种在 PFM 和 FPWM 之间选择的引脚可以在所有情况下运行 FPWM -但这几乎是不可能的。
    示例:InputVoltage 3.55V、OutputVoltage 3.6V。 为了维持2MHz 脉宽调制(PWM)、低侧开关的导通时间需要为7ns (令人印象深刻)。
    我想在这种情况下器件会更改为 PFM。

    问题是、器件是否在具有3.2V 输入和3.6V 输出的 FPWM 下运行。 但最小 OnTime 将为高值、而不是基于1次测量的"是"或"否"。
    以 TPS61033为例、它还具有一个 MODE 引脚、如第6页的"电源开关"一章。 最小导通时间的最大值为65ns
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61033.pdf?ts = 1680091991689&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61033

    我们面临的问题是、标记的起始跳跃边沿或降低频率上的其他器件、以便在此占空比下保持最短导通时间。 这确实会改变电路和所用电感器的 EMC 行为(对于我们的应用、这会使情况更糟)。 电压纹波本身不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    升压转换器对 Bubo 的控制完全不同。 请勿将 TPS61033视为基准电压。

    对于 TPS631010、有一个模式选择引脚、当 MODE 引脚为高电平时、该器件将在 FPWM 模式下工作、因此无论 Vout/Vin/Iout 的条件如何、TPS631010始终以接近2MHz 的固定开关频率工作。 如果 MODE 引脚为低电平、则当负载较轻时器件将在 PFM 模式下工作、并且开关频率会发生变化。

    TPS631010内部有四个功率 FET、当 Vin 接近 Vout 时、开关周期由升压通电相、升压断电相和降压断电相组成。 导通时间的计算非常复杂。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    谢谢、我没有考虑到 TPS631010具有四个 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    非常感谢您考虑使用 TI 的器件。

    此致

    陶氏