This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求升压 TPS61089设计建议

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61376, TPS61089, TAS2781, TPS61288, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211889/asking-for-boost-tps61089-design-suggestions

主题中讨论的其他器件:TPS61089TAS2781TPS61288TPS61178、TPS61376

大家好、

客户希望为音频放大器设计升压 IC。

TAS2781的 EVM Place TPS61089。 但是、12V 输出不足以满足客户的要求。

如果需要升压13.5V 和15V、我们建议的最佳解决方案是什么?

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHH:

    您能否提供输入电压范围?

    输出高达18V、25W、对吧?

    此外、您还有哪些其他要求? 如频率、尺寸、效率等?

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的反馈。

    输出高达15V、<20W。

    它用于 NB 应用、小型且高效、请根据 NB 应用推荐。

    Br、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHH:

    很抱歉、我不确定 NB 应用要求。

    下面推荐了一些器件。

    TPS61288、TPS61376、TPS61378和 TPS61178都可以输出15V 20W。

    请提供有关申请的更多信息。

    Br

    费格斯