This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:输出电压裕度+/- 3%电阻器计算

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212279/ucd90320-vout-margin---3-resistor-calculation

器件型号:UCD90320

您好!

对于以下示例,您是否能彻底检查+/-3%的正确电阻值网络:

控制器(LDO)设备:

TPS7A5401

输出电压= 0.90V  

输入电压= 1.20V

R1 = 12.4K

R2 = 100k

VFB 引脚由 UCD90320裕度/GPIO (引脚 E12)通过 R3 = R4 = 178K、C1=1000pF 驱动。  R3、R4值是否正确才能达到0.90V +/- 3%?  

需要对计算结果进行完整性检查、请告知。

谢谢

卡姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请提供您的计算电子表格。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我在原始电子邮件中提供了计算值:  

     R3 = R4 = 178K、C1=1000pF。

    您是否需要更多信息。 ?

    THX

    卡姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    什么是 VREF?

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yehi:

    Vref 为0.60V。

    THX

    卡姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这就是我一开始就问您的文件

    Vref = 0.6V 时、您的 Vout 为0.674而不是0.9V

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    很抱歉、Vref 是0.80V。  VOUT =[(12K/100)+ 1]*(0.80V)

    THX

    卡姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、针对 C1。 可能需要根据纹波测量进行调整。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。