This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS730:TPS73001的内部基准电压不在数据表范围内

Guru**** 2532600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203808/tps730-internal-reference-voltage-for-tps73001-is-not-in-the-datasheet-range

器件型号:TPS730

我在电路中使用 TPS73001来产生3V 的功率。

以下是使用条件

IN = EN = 3.3V

R1 = 1.6K

R2 = 1.13K

CNR = 10nF

Cout = 2.2uF

Cff = 471pF

我期望输出约为3V、但获得2.81V;当我测量 VFB 电压时、它大约为1.16V、且小于数据表中提到的最小内部基准电压。

我认为是因为 VFB 的降低导致输出电压降低。

有人能告诉我导致 VFB 下降的原因吗?  

此致

阿尔文达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvinda:

    根据典型值和无源选择、VOUT 在正常运行情况下的预期值为 2.961V。  

    是否也要测量 NR 引脚上的电压?

    NR 引脚电压将告诉您比较器是否以 VFB 为基准的电压。 如果这两个电平都为低电平、则 Vref 过低、并且器件无法正常运行、内部基准上存在负载、使其无法达到预期设定点。 这表明 NR 引脚上存在一些寄生负载。 电容器是否存在泄漏电流问题? 从布局寄生效应到额外无源连接在该引脚上是否存在任何额外的负载?

    如果 VFB 电压为1.16V 低且 VNR 电压符合预期、则器件应将 VOUT 推高至正确的高电平、而不是低电平。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    NR 引脚上的电压也低于预期。 测量时电压实际上为1.146V。

    我在生产中检测到了此问题。 生产了数千个具有相同器件和相同布局的电路板。

    几乎所有电路板都按预期提供大约3.0V 的输出、但只有此电路板提供2.81V 的输出。

    因此、我想检查设计中是否有任何错误。

    正如您还提到的、我认为此特定器件可能无法正常工作。  

    欢迎提出任何额外意见。

    此致

    阿尔文达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvinda:

    我看不到你们所提供的信息有任何明显的缺陷。 特别是、不要进行任何会导致您在故障电路板上看到骤降的操作。 我也找不到任何与器件有关的未解决可靠性问题或因器件故障而导致的退货。

    一项有用的测试是尽可能执行 ABA 交换。 这有助于缩小器件问题或电路板问题的范围。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    是的、我计划进行 ABA 交换、以检查电路板是否出了问题或部件出了问题。

    此致

    阿尔文达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvinda:

    好的、知道结果会很有用。 请随时向我通报最新情况。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    此问题已解决。

    看上去存在一些组装/焊接问题。

    添加额外焊锡膏时返回到预期电压电平。  

    感谢您的支持。

    此致

    阿尔文达·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvinda Kumar:

    非常好、我很高兴看到该器件能够按预期工作。 如果器件运行出现任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    如果未来对 TI 的芯片还有任何疑问、我会告诉大家。

    谢谢!

    阿尔文达·库马尔