This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:脉冲/CW 模式

Guru**** 2510685 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212260/lmg5200-pulsed-cw-mode

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件:SN6501

大家好、

我们客户的这次咨询与下面的另一个主题相关。

e2e.ti.com/.../lmg5200-bootstrap-capacitor

根据我们的客户,

我们将在脉冲模式下使用此电路来开启/关闭 GaN HPA 的漏极电压。 可用于实现脉冲/CW 模式的替代电路选项。 或者该功能如何使用电荷泵为自举电容器充电来实现。 请给我们发送一份基本电路原理图。

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    下面是 SN6501的隔离式电源选项:

    Vin 为5V 偏置轨、Vout 将连接到自举电容器。 输出接地将连接到 SW 节点。

    可能还值得在输出端添加一个5V 齐纳二极管来限制潜在过冲。

     

    根据上一篇文章中的电路图、LMG5200的输出电压似乎为5V。 是这样吗?

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    感谢您的建议。 请在下方查看我们的客户反馈。

    这是不正确的。  

    LMG5200的输出为26V。  

    占空比范围为1%至100%(CW)、负载为2.5A (对于 GaN 电路)。  

    我们如何支持 CW 运行以及低电流的电流负载(例如在监控漏极电流的同时缓慢增大栅极电压的栅极偏置发现期间)?

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    CW 操作将增加复杂性。 隔离式偏置电源可能是最简单的选择:

    https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/isolated-dcdc-converters-modules/overview.html

    无论占空比或输出电流如何、它都会为自举电容器提供电压。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    我们的客户在下面有一个后续查询。

    LMG5200的 Vout 是中等较重的26VDC 电流。

    我们在附近有许多其他调节器和供应品(+28、+26、+6、+5、+3.3、 +1.2)…μ A

    为了保持 CW 运行、必须在 HB (2)引脚上显示或施加多大的 V (bootstrap)值?

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    HB 必须相对于 HS 保持在+5V。 HS 在内部连接到 SW。 对于这个应用、HB 上的正确电压将在 PWM 开关频率下的+5V (相对于接地)和+31V (相对于接地)之间切换。 这就是我们推荐浮动电源的原因。

    在 CW 运行期间、HB 引脚需要保持在+31V (相对于接地)。 如果您的电源电压大于31V、则可以通过在电源和 HB 之间连接一个电阻器、并在 HS 和 HB 上放置一个5V 齐纳二极管来保持自举电压。 但是、这在开关期间会非常低效。

    谢谢。

    特拉维斯