This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540EVM-623:TPS2540EVM-623设计帮助

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2540EVM-623, TPS2540, TPS25814EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212700/tps2540evm-623-tps2540evm-623-design-help

器件型号:TPS2540EVM-623
主题中讨论的其他器件: TPS2540TPS25814EVM

您好、专家!

你好。

我正在使用 TPS2540EVM-623、在 CDP 模式下使用它、我连接一台平板电脑和一个5V 电源、它执行握手并以1.5A 的电流开始充电
但是,如果我连接 USB 设备,如鼠标,它不会在平板电脑上列出,没有数据交换
如果我在已将鼠标连接到 EVM 的情况下将设备连接到源、则该设备不会启用1.5A 并保持在500mA、也不会列出鼠标。

我的目的是能够使用5V 电源为平板电脑充电1.5A、并使其同时通过 USB2.0进行通信(使用任何类型的设备、如鼠标、笔式驱动器、键盘...)
平板电脑--> TPS2540 ----- >设备
1.5A ^^Ω 500mA
|------- |------- |
5V 电源电压



我了解 CDP 和 SDP 协议是如何工作的。 我想知道是否使用此 IC tps2540、是否可以实现此接口。 采用5V 外部电源、为平板电脑提供1.5A 电流、并使其通过 USB 与鼠标进行通信。 使用同一 USB 端口
如下图所示。
5V 电源将为平板电脑提供1.5A 电流(握手之后)、为鼠标提供最大500mA。 在平板电脑和鼠标之间、我需要 USB 通信。
电源部分在处理握手的情况下工作、但是、它不会启动 USB 通信。 关于沟通、您能说可能会发生什么情况吗?



此致、

乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    可以知道 CTLx 和 EN 的设置吗?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我正在使用此配置
    EN:5V - JP6开路
    CTL1:5V - JP3开路
    CTL2:5V - JP4开路
    CTL3:5V - JP5开路
    S1:CDP
    ILIM_SEL:0V JP7闭合
    在 J1中、将5V 电源连接到
    在 J2连接平板电脑
    在 J3A 中、连接笔式驱动器

    我需要 TPS2540来与平板电脑握手、并使用5V 电源来为平板电脑提供5V/1.5A 供电、然后需要 TPS2540来释放数据引脚、以便在平板电脑和笔式驱动器之间进行通信
    电路



    电池

    此致、

    乔舍尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    USB-A 公口无法供电。 USB-A 公端口是一个上行端口和电源接收器。 您在第二张图片中显示的内容是不可能的。 如果您想为平板电脑充电、应将其连接到母端口。

    数据通过仅发生在母端口和公端口之间。   

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我焊接了一个 Type-C 连接器来连接平板电脑、而不是 USB-A、因此它可以为平板电脑充电。 电源电流来自连接到 J1的外部5V 电源。 CI 的功能是发出握手信号、然后释放 USB 之间的通信。

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josel。

    客户给平板电脑充电的方式不是通过 BC1.2协议、而是通过 Type-C 隐式合约。

    如果您想通过 Type-C 端口为平板电脑充电、并支持具有数据直通功能的 Type-A 外设、那么您应该选择 Type-C 源控制器+ BC1.2控制器。 TPS2540能够执行您在图片中提到和显示的操作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我不明白您发布的内容
    要使 TPS2540在 BC1.2中运行并进行充电和数据传输、我需要做些什么?

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    BC1.2仅适用于母型 A 端口。

    数据直通仅在以下两者之间有效: 其中一个女性 Type-A 端口 公型 A 端口  (从数据表原理图中、您可以看到插座端口连接到 TPS2540时只有1个 D+/D-对)

    USB Type-A 公插头/端口只能灌入功率。 您在第三张图片中显示的(您在其中显示的 Type-A 公口/插头连接到平板电脑的箭头)是无法实现的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    好的、 现在我明白了、谢谢。

    我有 TPS25814EVM 电路板、您能告诉我它是否可以实现此功能吗? 为平板电脑充电、并在平板电脑和鼠标之间进行 USB 通信

    此致、

    乔舍尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    要实现客户希望的设置、您需要进行如下设置。

    此致。