This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625-Q1:有关 RESET 引脚功能重新分级系统功耗的问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213563/lm63625-q1-question-about-the-reset-pin-function-regrading-system-power-consumption

器件型号:LM63625-Q1

大家好、

三个问题:

我看到数据表中的此描述、不明白"当 EN 下拉为低电平时、标志输出也被强制为低电平。 在 EN 为低电平时、只要输入电压>= 1.2V (典型值)、RESET 就保持有效"。 这是否意味着在 EN 为低电平时 RESET 始终为低电平? "复位保持有效"是什么意思?

客户电流配置是通过47k 上拉电阻器将复位引脚连接到3.3V。 如何降低复位引脚的电流消耗?

您对客户降低关断静态电流有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="49660" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213563/lm63625-q1-question-about-the-reset-pin-function-regrading-system-power-consumption "]这是否意味着在 EN 为低电平时复位总是低电平? [/报价]

    是、如果 VIN 大于 VRESET_V alid (有关此规格、请参阅 EC 表)。

    Zhaoyuan Shen 说:
    "重置保持有效"是什么意思?

    复位状态是确定性的。 也就是说、它是真正的逻辑1 (上拉)或真正的逻辑0 (通过内部 FET 下拉)。

    Zhaoyuan Shen 说:
    您有没有建议客户降低停机静态电流?

    如果 EN 为低电平、但 VIN 上的电压超过 VCC 的 UVLO、则 VCC 将处于运行状态。 在这种情况下、将会灌入电流。 权变措施可以使用 VOUT 作为上拉源、因为当 EN 为低电平时将停用 VOUT。