This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953-Q1:最大负载时的时序规格

Guru**** 2811625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212650/tps22953-q1-timing-specs-at-maximum-load

器件型号:TPS22953-Q1

团队、您好!

我想知道在 Vout = 1V、Iout = 5A 且没有 Ct 时的 tdelay 和 tramp 值。

如果我理解得好、从 EN 到 tr 的总延迟将为 PGOOD + td、正确吗?

感谢您的支持!

Br、

马蒂斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matisse:  

    在 SNS 电压超过 VIH、SNS 且 PG 被置为高电平之间有一个 tBLANK 时间、通常为100 µs。 此器件的 PG  td tr 取决于 EN 超过 VIH、EN 且 SNS 上的电压超过 VIH、SNS、因此、除非 VSNS>VIH、SNS 电平对应于输出的90%、否则从 EN 到 PG 的延迟不会是 VIH+SNS+100us。 相反、从 EN 为50%到 PG 置位的总延迟将是 VSNS>VIH、SNS)+100us (从输出为10%到 td 的时间)。  

    此外、 在下降侧、EN 电压或 SNS 电压之间有一个 tDEGLITCH 时间、通常是5 µs 时间、低于其各自的 VIL 电平与 PG 被拉低之间。  

    在手头没有 CT 的情况下、我们没有 Vout=1V、Iout=5A 时的延迟和趋势数据。  

    我建议使用此处提供的 EVM: https://www.ti.com/tool/TPS22953EVM 、以确定应该预期的延迟和目的地。  

    如果无法做到这一点、则需要在实验室中对典型值进行测试。  请注意、  TI 不能保证该值、因为数据表中没有该值。 此值应仅用作设计参考;这是您希望继续操作吗?  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,谢谢你的详细 回答。  

    如果您确实可以在实验中测量典型的延迟时间并共享波形、那么这将是很好的选择。

    非常感谢、

    马蒂斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matisse:  

    太好了、我会在实验室收集这些数据、并能够在 下周将这些结果发送给您。  

    此致、  

    伊丽莎白