This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:适用于高输入电流应用的充电器解决方案建议

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210861/bq25720-charger-solution-recommendation-for-high-input-current-application

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件: BQ25723

大家好、

我的客户希望在他们的新笔记本电脑项目和他们的要求中使用我们的 BQ25720、如下所示。 可否告知您、我们的 BQ25720是否可支持20V/10A 输入电源?

  • 您的系统最大值是多少。 电流? CPU+GPU (A+N):125W
  • 您的充电最大值是多少。 电流? 最大值:大约10A
  • 您的放电最大值是多少。 电流? 大约8.5A
  • 您的电池电压范围是多少?(例如:3S1P、9V-13.2V) 4S1P
  • 仅使用桶形插孔和/或 TypeC 端口供电? 两者可兼得

。 (Type-C:100W 和桶形200W) 此致、 哈迪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    对于您的所有要求、答案是肯定的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    如果客户在200W 桶形插孔适配器时使用 PTM、是否可以为电池充电?  

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    我会检查一下、很快就会回复给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    我在 BQ25723上对其进行了测试、该测试与 BQ25720相同、但使用了 SMBus。

    答案是否定的。

    如果在 PTM 模式下设置了充电电流、器件将开始切换、输入电压将不再传递到 VSYS。  这是因为如果我们允许同时进行 PTM 模式和充电、则会要求 BATFET 始终处于 LDO 模式(一侧 VSYS=VIN、另一侧 VBAT)、在大电流(高 BATFET 功率耗散)时非常危险。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    感谢您的答复。

    我会告诉客户。 谢谢你。

    此致、

    哈迪