This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:"LM5145DESIGN-CALC"和"LM5145反相降压-升压快速入门计算器"

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5145-Q1, LM25145, LM5146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213551/lm5145-differences-between-lm5145design-calc-and-lm5145-inverting-buck-boost-quickstart-calculator

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:LM25145LM5146

您好!

LM5145产品页面上列出了这两款工具。 Excel 工作表看起来相似、相同的输入框。 但在 将相同的要求和值填充到工作表中时、在所需的输入和输出电容器、允许的 ESR、输出电容器纹波电流和效率方面存在很大差异。  

两种工具之间的区别是什么?

为什么 LM5145产品页面列出了这两种工具、但 LM5145-Q1页面仅列出了第一种工具?

谢谢。
 罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    这些文件适用于降压和反相降压/升压(IBB)拓扑、它们具有不同的功率级组件和控制环路(波特图)计算。 我将会用到 IBB 文件、该文件链接到 LM5145-Q1产品文件夹。 请注意、该系列中还有 LM25145和 LM5146/-Q1。

    此致、

    时间