This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:最大电流消耗

Guru**** 2502395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213355/tps62147-maximum-current-consumption

器件型号:TPS62147

您好!

 55℃ 时的最大关断电流是多少?

最大值似乎与典型值差异过大。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    特性数据不包括精确的  Tj=Tj, 55℃ 但期望值介于红色(Tj=Tj) 85℃ 和浅灰色曲线25℃ )之间。

    谢谢。

    阿莫德