This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DKEVM:SPI 闪存读取区域偏移无效

Guru**** 2611905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65988DK, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211387/tps65988dkevm-spi-flash-read-region-offsets-are-invalid

器件型号:TPS65988DKEVM
Thread 中讨论的其他器件:TPS65981、TPS65988、TPS65988DK

当尝试对 Re 的恢复固件进行刷写时、我错误地刷写了另一个板的映像。 我现在无法使用 GUI 擦除 EVM。 表示 SPI 读操作的区偏移无效。 是否有简单的方法可以计算当前加载映像的区域偏移量?  或者、是否还有其他方式可以用 Re 刷写我想要的图像?  

当前加载的映像是 tps65981_evm_flash_image.bin、我打算加载的映像是  tps65988_evm_flash_image。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    感谢您与我们联系!

    我将对此进行探讨、下周早些时候再与您联系。  

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    我复制了您的问题并找到了解决方法。  

    1-下载新版本的 GUI: https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG

    2-转到新建项目-->选择 TPS65988DK  

    3-转到 Binary --> Flash Erase (这应该会返回成功)  

    4-进入 Binary --> Flash from Current Project (这可能表明区域偏移无效、但单击"OK"、此时应返回 Successful)

    如果您在执行此操作时遇到任何问题、请告诉我。  

    此致、

    Aya