This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38692-ADJ:原理图审阅

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212884/lp38692-adj-schematics-review

器件型号:LP38692-ADJ

大家好、

我们 在原理图中使用了 LP38692SD-ADJ/NOPB LDO 部分。 我们正在使用同一器件的几个实例、我已将原理图附在下方、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此

致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    看起来这两个原理图都是根据数据表配置的。 在使能端看到什么电压? 我要确保 ENABLE 上的电压足够高、能够为器件供电? 您正在驱动什么电流?

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    对于这两种情况、我们用于为器件供电的使能电压都是3.3V。

    我们正在驱动的电流如下所示:

    U89 - 0.4A

    U4 - 0.12A

    谢谢。此

    致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:  

    谢谢! 一切看起来都很好。

    Br、

    埃林