This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:充电控制器间歇性使镍氢电池组过热

Guru**** 2518830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212770/bq25731-charge-controller-intermittently-overheats-nimh-battery-pack

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25731

我们已在 TI BQ25730充电控制器的基础上实现了电池充电器。 我们编写了用于 MCU 与充电控制器通信的固件。 大多数时候、这是正常工作的。 但是、我们已经发生了两起事件、这些事件导致我们的电池组严重过热至超过110°C。这会导致电池组封装在塑料薄膜中以便熔化、并导致电池单元熔断压力阀。 此外、会出现烟雾和释气。

我期望 TI 针对可能导致此问题的原因提供一些指导。 以下是一些详细信息:

化学电池-镍氢电池
电池配置–12S2P
电池组中的积分 NTC–我们的 MCU 通过 ADC 测量每10秒监测一次此温度

我们在固件中寻找充电终止条件:
- dT/dt (> 1摄氏度/分钟上升速率)、
-绝对温度(40°C 为充电50°C 为放电
开始充电时温度超过10摄氏度
- VBATT 最大值-设置为18.2VDC -如果 VBATT 超过此值、则充电终止
-安全计时器

观察到的两块 PC 板上的电池组过热、
-我们观察到充电固件显示有调试消息、达到一定的充电终止条件、然后列出它正在停止充电–但充电器继续充电
-我们将充电控制器设置为3.6 A 快速充电电流水平–但测量8.2安培的充电电流,其他电流水平进入电池组
-充电电流水平会随着时间的推移而漂移–我们只有三个充电电流水平:3.6 A、768 mA 和256 mA
-此问题是间歇性的

我无法确定 BQ25730充电控制器的行为可能是这样的。 这是一个关键问题。
感谢您的支持。 约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正了:我们使用的是 BQ25730充电控制器-而不是 BQ25731。 我的错。 约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    阅读您的描述、我建议的有关充电器的首要操作如下:

    1.确保在系统状况要求终止时终止。 MCU 必须指示器件端接。
    2.充电器驱动的电流绝不会超过 MCU 编程的电流-需要查明您测得的充电电流与您的预期电流电平不匹配的原因。 这说明系统中的某个部件无法正常工作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    Matthew 将其移至电子邮件中、以便我将关闭该主题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    关于您的响应、 当系统状况需要终止时、我们将终止充电。 我们已对此进行了彻底的检查。 不过、这通常工作正常、充电会终止。 但正如我提到过的、我们看到了很多时候、当我们与充电控制器通信以终止充电时、它并不会停止充电。 这是我们正在努力解决的问题。

    这尚未解决我的问题。 但自从 Matthew 将其移至电子邮件后。 此案例可以关闭。

    感谢您的答复。 感谢您的支持。

    此致、John