This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:支持两个3.2V 电池

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2947, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212742/bq76920-two-3-2v-battery-support

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ7718BQ2947、BQ2945

大家好、

我想知道  BQ7692003是否可以支持2节 LiFePO4电池。 2个标称电压为3.2V 的电池将进行串联安装、总共为6.4V。 每个二极管的放电电压为2.5V、两者并联时为5V。

 BQ7692003PWR 是否可以支持2节电池? 数据表规定最小为3节电池、使 IC 正常工作所需的最小电压为6V、放电电压为5V。 或者、您能否推荐一款支持该功能的器件?

提前感谢。

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    遗憾的是、BQ769203无法在2s 配置中运行。 目前、我们的产品系列中没有能够支持2芯串联电池的监控器。

    我们的产品系列中有多种保护器确实支持2s 配置、但客户无法对其进行编程、因此它基于可用的 OPN、比监控器简单得多。  

    您可以查看 BQ2945、BQ2947或 BQ7718、了解2芯串联电池更简单的保护方案。  

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

     BQ2945、BQ2947或 BQ7718的数据表仅提及锂离子电池。 您能否确认这些器件是否支持 3.2V LiFePO4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    保护 IC 仅关注电池的电压状态、仅在超出阈值时才会做出反应、因此它不仅取决于化学物质、而且具有很强的相关性、这取决于标称电压。  

    对于3.2V 标称电压、我认为不可行、因为 BQ7718的最低 OV 阈值为3.85V、我认为这对于这种电池化学成分而言不安全。  

    此致!  

    -Luis Torres