This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:在并行配置中 EDV0、EDV1和 EDV2的关系

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213503/bq78350-r1a-relation-of-edv0-edv1-and-edv2-in-parallel-configuration

器件型号:BQ78350-R1A

您好、   、您好、请看应用手册 SLUA924的第9页、了解如何在多节电池并联的情况下进行粗略估算。

另外、以 mAh 和 cWh 为单位的设计容量是如何相关的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EDV01/2不是并联电池的函数。 在电压达到这些阈值之一之前消耗的电荷会发生变化(按并联电池数量调节)。 必须调整在使用补偿功能时控制 EDV1/2的 CEDV 参数。

    设计容量(单位为 cWh)通过以 mAh 为单位的设计容量和设计电压计算得出。 DC[cwh]= DC[mAh]* dV[V]/ 10