This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:封装尺寸

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213419/tpsm82866a-package-dimension

器件型号:TPSM82866A

大家好、

有人能告诉我下面的1和2标记是什么吗?

我认为1应该是0.25、2应该是0.5、这是为了确保上面没有标记。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    2号尺寸为0.5、如图中引脚18上的8倍(0.5)尺寸所示。

    我需要检查尺寸1。  它看起来大于0.25。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    尺寸1为0.325。  可以按以下方式进行确定:

    整个部件焊盘的宽度为3.2 + 0.7。  您可以由此减去引脚1和18之间的距离、即2.5 - 0.25。  得出的1.65除以2可得到完整宽度或引脚1。  然后、您减去尺寸2 (0.5)、得到0.325。

    克里斯