This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:bq35100校准问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213356/bq35100-problem-with-bq35100-calibration

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的支持团队:

 

我目前在电路板中遇到与 bq35100校准相关的问题。 我已经阅读了许多论坛上的答案和 TRM、但仍然无法实现准确的电流读数的正确校准。 我需要在电流板中进行校准、电流校准中可以使用的最大电流为50mA。

 

以下是我一直遵循的步骤:

  1. 校准电压。
  2. 连接 SRN 和 SRP 引脚、以模拟空载连接(如我在[LINK]中所读)。
  3. 执行 CC Offset
  4. 执行电路板偏移
  5. 断开 SRN 和 SRP 引脚。
  6. 在30mA 执行电流校准
  7. 执行温度校准。

我附上了一张图片、其中显示了用于计算 CC_GAIN 和 CC_DELTA 的信息以及结果。

 

在第二个图片中、您可以看到电压和电流测量的结果。

电压为3.6V、电流应为28mA



如果您能回顾我的流程并就如何解决此校准问题提供任何指导、我将不胜感激。

感谢您的帮助。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leandro:

    进行增益 CC 校准时、应施加约2A 的电流以获得最佳结果、30mA 可能过低、无法进行正确校准。

    当您使用 BQStudio 选项卡执行校准时、您在校准后是否能够获得更好的结果?

    此致、

    怀亚特·凯勒