This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:适用于非 Q1器件的 UVLO

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC21530-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213244/ucc21530-uvlo-for-non-q1-parts

器件型号:UCC21530

UCC21530数据表列出了 UCC21530-Q1的 VDD 至 VSS UVLO、但未列出任何 UCC21530的内容。 UCC21530是否具有 VDD 转 VSS UVLO? 或者 UVLO 是否仅适用于-Q1器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    所有带"B"的部件都具有8V UVLO。 不带"B"的情况下具有12V UVLO。 此处提供了每个器件的建议电源电压范围、以及可用于此器件系列的器件型号。

    此致、

    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、只需确认一下、UCC21530和 UCC21530-Q1都具有12V UVLO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认这两个器件都是12V UVLO。