This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80 CUV 配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213116/bq40z80-bq40z80-cuv-configuration

器件型号:BQ40Z80

e2e.ti.com/.../bq40z80-18650GA_5F00_2P-Yeni2.gg.csv

您好!

我们需要更改产品配置。 现在我们得到2800mV CUV 值、我更改为2000mV CUV 值。 我应用了最后的更改、但没有更改、仍然在16.8V 以下关断。

我已连接较旧的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aikaan、

    请分享测试中的日志数据。

    在 BQ40Z80的常见问题解答页面上、我们提供了一些有用的常见问题解答、还提供了一个页面、说明我们需要哪些数据来最有效地进行调试: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127899/faq-bq40z80-faqs?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    此外、看起来您的 COV 阈值已损坏或未正确配置。 COV 是基于电芯的保护功能、而不是基于电池组的保护功能。 我不确定您的值为何如此之大。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3343.log.loge2e.ti.com/.../7245.log.gg.csv

    你好

    我已附上日志文件。 将电池组电压降低到接近15V 时、无法在 SMBus 上进行通信。 在增加接近16V 的电池组电压后、我可以进行通信。  

    我们需要更改接近12V 的工作电压。 在12V 左右、我们需要与 bq40z80通信。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alikaan、

    从日志来看、电压大约为19V、一切都正常工作。 我们需要查看将电压设置为低电平时所执行测试的日志、并查看在关闭前读取的寄存器。

    此外、我刚刚检查了您的.gg 文件设置、您将关闭阈值设置为2.5V、对于15V 的6节电池、这很可能是电量监测计将关闭且不通信的原因。 您需要将 CUV 阈值与其他关断功能保持一致、或禁用这些功能。

    此致、

    怀亚特·凯勒