This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5007:LM5007

Guru**** 2531270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212877/lm5007-lm5007

器件型号:LM5007

您好、TI 团队、

我们使用的是 LM5007转换器24-5V 降压应用。

在我们在空载条件下以-35摄氏度测试 LM5007时 、Vout (输出电压)降至1.5V、如果负载开启、则 Vout 更改为5V。

在数据表中列出的最高结温为-40°C。

我们需要知道、如果 LM5007在-40摄氏度下通电、会发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有一个较高温度下的波形可以证明该问题仅在~-40度时发生? 此外、您能否提供原理图供您审阅?

    在提供的未来波形中、请尝试也包含 SW 测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在-40、60摄氏度不同的温度下进行了空载测试。

    60°C   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件确实需要~μ A 1mA 的最小负载电流。 这可以通过选择反馈电阻器来确保。 VFB/RFBB > 1mA。

    您能否分享原理图以便我验证它是否正常?

    在我们确认原理图正常后、我想看看您是否可以验证修复 、并在这样做时还能测量 PIN2和引脚1。

    7.3.8最小负载电流为保持正常运行、1 mA 需要最小负载电流。 如果负载电流降至低于该电平、自举电容器可能会在长时间关断期间放电、电路将会关断或以低频率循环导通和关断。 如果在应用中负载电流预计会降至1 mA 以下、请选择值足够低的反馈电阻器、以在标称 VOUT 下提供所需的最小负载电流。