This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:数据表中写入的开关频率与 Webench 仿真结果之间的差异

Guru**** 2519860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213308/tps62825-the-difference-between-the-switching-frequency-written-in-the-datasheet-and-the-simulation-result-with-webench

器件型号:TPS62825

您好!

TPS62825的数据表显示、当 Vin=5.4V、Vout=0.6V 且 Iout=1A 时、开关频率近似为1.5MHz。
请参阅随附的图1。
但在上述条件下、我使用 Webench 仿真了开关频率、开关频率约为2.3MHz。
请参阅随附的图2。

您能告诉我、两者之间为什么存在差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 在本例中、Webench 结果似乎有点偏离。 请使用数据表中的值。 我们将更新 Webench 模型。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我了解。
    当我使用 PSpice for TI 时可以观察到相同的结果。
    我希望您检查一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    我们也将更新 PSPICE 模型。 谢谢。

    此致、

    瓦伦