This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203:电源阻抗

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629203, TPS629203EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211248/tps629203-power-source-impedance

器件型号:TPS629203
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI

您好、专家!

寻求有关  TPS629203DRLR 的帮助。 客户在用于 LED 照明系统的控制器中使用此参考设计。 报告内容如下:

电源的最大1mA 为8.6V、通过470欧姆电阻和二极管从交流电源生成。  以便此电源具有470欧姆的串联电阻。  实际上、我必须在这个电源和 TPS629203 VIN 端子之间放置10欧姆电阻、否则这个芯片永远无法正常工作。  我曾尝试使用 WEBENCH 来确保这一点、但我无法将 Vsource 的串联电阻设置为大于0.0011欧姆。

是否有办法修改此值或在 TPS629203的 Vsource 和 Vin 之间插入外部电阻器?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie A、

    请订购 TPS629203EVM 并进行测试、或下载 PSpice for TI 并运行 PSpice 仿真。 或提供您的原理图、我不确定这些470欧姆/10欧姆电阻器在哪里?

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    感谢您,客户 Kaizuka, 回复:

    我已经有原型、如下图所示。 该 MCU 具有 TPS629203的配线板。  所以我将改用 PSpice for TI 工具。  您可以看到需要使用10欧姆电阻器来最终启动 TPS629203。

    这种控制器几年前就投入生产。 MCU 使用2MHz CERALOCK、3.3V 电源与0.9mA 有关、因此使用 LDO 就足够了。
    去年、2MHz CERALOCK 已停产、只有4MHz CERALOCK 可用、因此2mA 具有3.3V 电流。

    此控制器利用现有的室内接线、以亮度控制类型替代开关和照明灯具。
    即使打开照明装置、交流输入过零点附近的区域也会关闭、以确保为 MCU 供电。
    下图显示了电源电路。



    由于 LED 照明最低为4W、因此可以使用的电源非常弱、470Ω 的限流电阻是正常运行的最小值。

    当我首次将 VIN 直接连接到电源时、TPS629203未启动。 我输入一个10欧姆的电阻器、它启动了。
    WEBENCH 仿真证实了导通时有相当大的电流流动、因此有必要验证10Ω 的安全工作范围。

    ***

    感谢您的帮助。 谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie A、

    我仍然无法清楚地看到10欧姆的位置。 原理图未显示10欧姆电阻器的位置。 C1是 TPS629203的输入电容吗? 10欧姆电阻器是否与 C1的正极侧串联? 如果是、从 PCB 文件中可以看出、C1应放置在引脚6和引脚5之间尽可能靠近的位置。 当前设计 C1距离 PIN6很远、这将导致问题。 TPS629203不需要在输入端使用10欧姆电阻器进行启动。 请将 TPS629203的原理图发送给我。 布局非常糟糕。 电阻器 R1和 C2应该交换位置。 将输出电容器尽可能靠近引脚3和电感器焊盘移动。 请参阅数据表中的布局指南。 您可以订购一个 TPS629203EVM 而不是小型 TPS629203板、并连接到输入/输出端、然后您会看到是否需要10欧姆电阻器。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    谢谢你。 客户刚刚通过仿真完成电路设计:

    并附有下列报告:

    该电路将10欧姆电阻器显示为 R6。 原型电路未使用 EN 功能、如果没有 R6、则由于浪涌电流的原因、该电路无法正确启动。
    由于 D8P6V 电源电路能够平均直接馈入0.6mA 周围。
    因此、如果 U1在 D8P6V UVLO (3V)的低电压下开始工作、U1需要在 VIN 输入端使用1mA 左右、然后 D8P6V 会下降。
    我无法解释 R6为什么要工作、但我更改了电路以使用 EN 功能、以便在 VIN 电压大约为6V 时开始工作。
    最终、我发现 R6使效率下降。  我将其删除。

    用户 将根据数据表建议、通过放置新的器件来重新旋转电路板。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie A、

    谢谢您告诉我们。 使用 EN 是打开/关闭降压转换器的好方法。 我将关闭这个帖子。

    谢谢。

    南锡