This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:VDD 电容器尺寸帮助

Guru**** 2509635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213249/ucc28910-help-on-vdd-capacitor-size

器件型号:UCC28910

您好!

我对 VDD 电容器的尺寸有一些疑问。 启动时、控制器关闭、因此 CVDD 会使用高压电流源充电、直到达到 VDDon。

从器件的那一刻开始进行开关并实现调节。

增加电容值将导致启动时间延长。

根据器件数据表、CVDD 的建议值由以下公式给出:

有人可以评论这个公式并提供更多详细信息吗?

如果初级侧有另一个器件从整流辅助侧汲取电流(3 mA)、该怎么办? 我是否可以将该贡献放在 Itrun_max 之上?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我自己找到了答案

    启动时、C_VDD 使用高压电流源(ICH1、ICH2、ICH3、取决于 VDD)充电。

    当 C_VDD 达到 VDD_ON 时、控制器开始切换、高电压电流源关闭。 由于开关工作电流会使 C_VDD 放电、因此这会导致 VDD 降低。

    一旦开关打开、我们就可以假定转换器处于 CC 调节状态、因为尚未实现目标稳定电压。 C_OUT 用 I_OCC 进行充电

    在转换器输出达到 CV 调节之前、VDD 不得低于 VDD_OFF。

    C_VDD 的公式来自电容器以恒定电流充电/放电的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要有关此方面的进一步帮助、请告知我们?

    此致、