This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781-Q1:元件用途问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28781-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213109/ucc28781-q1-component-purpose-question

器件型号:UCC28781-Q1

是否可以将 R37、R38、R20替换为单个19.6k 电阻器?  
D11和 D12有什么用途? 如果将其移除、会产生什么后果?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentinas、  

    这些元件的排列方式可防止在500Vdc 输入下工作时损坏 UCC28781-Q1的 VS 输入。   

    该器件的 VS 引脚的绝对最大电流额定值为2mA。  从 VS 引脚拉取更高的电流会随着时间的推移降低控制器的性能、并最终导致故障。  当初级 MOSFET 导通时、齐纳二极管 D12将 R20上的电压钳位至27V、从而将 IVS 限制为27/15.4k = 1.75mA 最大值。   

    如果没有这个齐纳钳位,对于相同的最大 IVS,最大直流输入电压将被限制在1.75mA *19.6k*6.6 = 226Vdc。   
    二极管 D11在一个周期的退磁阶段会阻止正电流通过齐纳二极管 D12。  
    R37和 R38构成了 与 R20串联所需的额外电阻、以在降压期间将 OVP 电平设置为 VS。  它们被拆分为 两个0402尺寸的元件、以在输入电压为500Vdc 且 FET 导通期间 AUX 绕组电压为-76V 时维持耗散(带余量)和电压应力。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢一如既往的详尽解释。

    "6.6 1.75mA *19.6k*6.6 = 226Vdc"-这里是什么?  

    如果 Vin 为30-85V、我认为移除 R37、R38并将 R20改为19.6k 没问题?

    是否建议仍保留 D11和 D12?

    祝您

    瓦伦丁纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentinas:  

    6.6因子是初级绕组与辅助绕组的匝数比。  

    是的、对于低压输入、可使用单个电阻器实现 Rvs1的功能、无需使用 D11和 D12。   
    对于任何在最高输入电压下 IVS (max)可保持低于2mA 的情况都是如此。   

    请注意、Rvs1值可能不同于19.6k。  该值特定于 UCC287821 EVM 设计。  

    D11和 D12的唯一作用是在高电压情况下保护 VS 输入免受过流的影响。   
    是否需要低于取决于最大输入、匝数比和目标启动电压。  
       对于这些因素中的每一个因素、不同的设计通常具有不同的值。   

    此致、
    乌尔里希