This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:关于图9-2. 效率与输出电流间的关系

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213174/lm5157-about-figure-9-2-efficiency-versus-output-current

器件型号:LM5157

大家好、

我的客户正在考虑在以下条件下使用此器件。

输入电压:4.5V~12V
输出电压:13.4V
Iout:1.0A

但当他们抬头看 图9-2时、却发现了这一点。 在产品说明书中、对于 V_supply=3V 和4V、当 Iout 大于0.8A 时、效率曲线缺失。

他们是否可以在诸如 Vsup= 4.5V、Vout=13.4V、Iout=1A 的条件下使用此器件?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryoma,

    客户通常应该能够在4.5V 输入电压下获得此输出电流、但低输入电压也意味着低驱动器电压、IC 内部的功率耗散可能会导致器件的温度升高。 请将 EVM 发送给客户、客户可以对其进行检查。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的回答。 我会向客户解释。

    BTW、Iout >0.8A 时缺少曲线的原因是什么?

    此致、

    大桥