This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:浮动偏置电源

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213180/lmg1210-floating-bias-supply

器件型号:LMG1210

代表客户询问。

从我发现的其他几个 E2E 帖子中可以看出、为 HB/HS 引脚使用隔离式偏置电源似乎是可以接受的、但我想确认一下:


...该设计具有浮动+5V 偏置,可用于代替自举电路。 我为什么不能使用该浮动偏置并将其连接到 HB/HS 引脚? 根据数据表、尚不清楚这是否是运行栅极驱动器的有效方法。

我知道使用外部偏置可以帮助消除栅极驱动电路中一些可能的损耗机制。 我已经产生了浮动偏置的费用、如果我可以利用并改进/简化栅极驱动器设计、我会对此感兴趣。


请确认这是正常的。

谢谢、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您与我们联系! 是的、您可以使用浮动偏置来代替自举电路。 正如您刚才暗示的、成本是不使用浮动偏置的主要因素。

    祝您在应用中一切顺利、如果出现任何其他问题、欢迎随时与我们联系。

    此致!

    亚历克斯·韦弗