我 不确定 SNS 和 BAT 引脚与系统的连接、这是我们的原理图
从数据表来看、SNS 引脚看起来是转换器的输出、BAT 引脚必须连接到电池、我是不是?
如果我的理解是正确的、44uF 必须直接放置在 SNS 引脚上、因为它是转换器的反馈引脚、那么该引脚在内部通过分流电流测量电阻器连接到 BAT
考虑这些因素后、我决定仅在 SNS 引脚上连接滤波电容器、然后我直接将系统配电线连接到电池上、正如您从原理图中看到的那样
但我在查看您的评估板的原理图后、不确定这种连接
在这里、您将系统电源连接到 SNS 引脚、而 BAT 仅连接到电池、并且您在正电池引脚和系统网络之间放置了二极管(D7)、这是为什么? 看起来您希望电池的放电电流流入 IC 中集成的 Rsns。 是这样吗?
谢谢、此致