This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616并行连接的多个器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210668/bq79616-q1-bq79616-multiple-devices-connected-in-parallel

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好!

我们需要并联电池模块并使用微控制器对其进行控制。 每个电池模块都由 bq79616进行监控。

如果我们将其中一个 bq79616与微控制器相连、将其余的与第一个 BQ 相连、采用菊花链拓扑的 COMH/COML 接在一起、我们可以直接连接 COMH 和 COML  (因为所有 BQ 都具有相同的 GND)吗?还是需要电容耦合(或磁耦合)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关菊花链电路设计的原理图示例、请参阅 BQ79616数据表中第10.2.1.2.7.1节"连接在同一 PCB 上的器件"。

    谢谢!

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看过此部分、但它 涉及用于实现适当隔离的连接。 在我们的应用中 、我们不需要隔离、那么连接是否应该相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angelos,

    使用我们的菊花链线路时、您必须至少使用上面数据表部分中的仅电容隔离技术。  

    此致、

    泰勒