大家好!
我正在设计一个 PCB、该 PCB 需要通过 HS 开关输出(28V 电源)启用电路。 在 Vout 对地短路的情况下、我需要保护此开关的 VIN。 HS 开关(TPS281C30)表明它将在0.5uS 内检测到短路和开路。 我的问题是、如何才能停止在该短时间内拉低 VIN、直到开关可以切断输出并隔离短路?
必须保护电路的 VIN 部分免受开关后的任何短路的影响、这一点至关重要、因为 VIN 侧的关键元件需要保持永久供电、 如果有任何其他关于如何做到这一点的建议,那将是很大的。
提前感谢您的任何帮助!