This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:RCLS 的精度

Guru**** 2522740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212839/tps23755-accuracy-of-rcls

器件型号:TPS23755

您好!

连接到 CLS 引脚的电阻器必须有多精确?
没有一个电阻值与数据表中的电阻值完全相同、因此我们将使用一个接近值的电阻器或电阻器值的组合。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CLS 电阻器必须 产生以下范围内的电流、PSE 才能确定 PD 请求的分级。 如果电阻不正确、则可能会导致错误的 I_CLS、从而导致错误分配的分级。 您要为 PD 配置什么类别、您目前拥有什么电阻器值?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jumpei:  

    除了雷蒙德的评论。

    电流由 PSE 测量以了解 PD 属于哪一级。

    对于 TPS23755、您可以使用1.25V / R_CLS 来查看 PD 所在的分级部分。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 Diang。

    ±10%的精度看起来就像是一个准确的分类。

    此致、

    朱美平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jumpei:

    欢迎您!

    如果您的问题已得到解答、我将结束此主题。

     此致、

    帝昂