This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:将电流限制设置为低于数据表中指定的最小值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213212/tps272c45-setting-current-limit-below-minimum-specified-in-datasheet

器件型号:TPS272C45
主题中讨论的其他器件:TPS2H000-Q1

您好!
我在数据表上看到、 Rclim 的最大值为28.2k、这会产生一个~μ A 727mA 的电流限制。  

RLIM = KCL / ICL --> 28.2k = 20.5/ICL --> ICL = 727mA

对于我的应用,我要求通道的电流限制为500mA 或以下(Rlim = 20.5 /.500 = 41k )。 如果我放置一个 Rclim = 41k 来生成 ILIM = 500mA、我有两个问题:

1) 1)器件是否能够将电流限制在此较低水平?

2) 2)如果是、精度会受到怎样的影响? (我愿意牺牲精度、以便实现此电流限制)  

谢谢!  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace、

    不建议将电流限值设置为高于最大指定电阻28.2k。 这是因为如果电阻过高、那么器件就有默认使用"内部"电流限制的风险。 如果 ILIMx 引脚悬空且值高得多、则设置此默认电流限值。

    您是否明确需要以工业为中心的器件? TPS2H000-Q1在此处也会工作、因为电流限值的额定值低于50mA。 它是一款汽车器件、但在功能上也可在任何相关的终端设备中工作。