This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5108:单通道使用(电子开关)

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX8108, LM5108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213075/lm5108-single-channel-use-electronic-switch

器件型号:LM5108
主题中讨论的其他器件:TMUX8108

尊敬的:

是否可以将此栅极驱动器用作单通道栅极驱动器?

我们有以下情况。 我们需要充当高阻抗输入和相对低输出阻抗之间的电子开关。 我无法使用继电器(100000个周期不够)。 所以我当时想使用 N 沟道 MOSFET、但同时使用栅极驱动器将信号升压至高于开关顶部的电压。  

当前问题的一般思路:

5MOhm (或更高)用于在开关断开时将 HS 保持在规定的区域。  

我们要如何解决此问题的一般理念:

还是建议采用不同类型的解决方案? 我之前想的唯一一种解决方案是 TMUX8108、只使用一个通道。

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您与我们联系! 可以! 您实际上可以使用驱动器的 LO 信号来帮助形成 LO 振荡器、从而形成电荷泵以驱动您的 MOSFET/开关。 我们的团队实际上有一份应用报告、其中讨论了如何实施该电路、组件选择注意事项以及需要注意的一些性能权衡: 链路。 LM5108具有互锁功能、因此该器件的内部逻辑可防止两个输出同时打开。  UCC27212 是一款具有独立输出的更高电流半桥驱动器、如果您计划复制"支持100%占空比的半桥栅极驱动器..."、那么它可能更适合此应用 电路、如图3所示。

    我希望这有助于回答您的问题! 如果您在阅读团队的文章后有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    谢谢您的回复、明天我会再来看看。 乍一看、这似乎不错。

    (附带问题、我有一个关闭的线程、我想将其标记为已解决、而不是挂起、这仍然是可能的吗?)

    此致、

    1月